结果:找到"4259 射频 开关 sx1278 sx1276",相关内容767条
- 2.4G合封芯片XL2422,集成M0核MCU
- XL2422芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核MCU,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持一对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。芯片内含32位ARM®Cortex®-M0+内核MCU,宽电压工作范围的MCU。嵌入24Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路12C、USAR...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 射频芯片 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-11-27 15:16:00
- 美国安美森ONSEMI带保护功能的模拟音频开关简介
- FSA4476UCX是一款高性能USBType-C端口多媒体开关,支持模拟音频头带设备。允许共用USBType-C端口的共享来传递USB2.0信号、模拟音频、边带使用导线和模拟麦克风信号。还支持USBType-C矩形侧上CC端口、SBU端口和USB端口的高电压。支持USBType-C无电电池应用,以及带VBAT轨和VBUS轨的双电源。其他型号:74LVC1G07GV,12574AHCT1G08GW,12574LVC1G07GW,125
- 所属专栏: 器件替换 标签: 安美森开关 音频开关 ONSEMI开关 美国音频开关 模块开关 发帖人:捷比信实业 发帖时间:2022-09-22 09:40:00
- ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信LORA射频收发器芯片
- ASR6601是完整意义的LPWANSOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISCMCU。MUC采用cortexM4,频率48mhz。LORA射频收发器从150MHz到960MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G)发送和接收中的MSK调制。采用ASR6601设计的LPWAN无线通信芯片;为LPWAN应用提供了超长距离、超低功耗的通信芯片;ASR6601具有高灵敏度低至-148dBm,最大发射功率可达+22dBm。这使得该芯片适用于长距离LPWAN,具有较高的效率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LPWAN LORA 射频收发器 SX1262 sx1278 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-02 15:02:00
- ATR5179替代AS179这颗SWICH开关
- ATR5179是一款采用pHEMTGaAs工艺制作的单刀双掷开关单芯片,芯片内部电路结构简单,该芯片的推荐工作频率为20MHz-4GHz,开关芯片采用单电源供电控制,有非常低的电流功耗,开关开启工作时有非常低的插入损耗。如下图所示为该芯片的功能结构示意图,芯片含有两个控制端口,三个射频端口。V1和V2两个控制端口的电压互为反相,状态不同的时候对应不同的开关通路.1,主要应用方向1.1,常规中等功率的开关应用1.2,工业无线电1.3,智能家居1.4,具有收发系统并需要切换的应用\2芯片主要特征2.1,P1dB=+30dBm@VC=3V2.2,IIP3=+43dBm@VC=3V2.3,低插损:0...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 射频放大器开关 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-12-02 09:46:00
- 关于PE4259等各类射频开关选型对比分析
- 产品概述:CKRF2179MM26是pHEMTGaAsSPDT(单刀双掷)开关。这设备运行频率为0.05~3.0GHz,具有低插入损耗和高隔离性。AS179-92LF是一种pHEMTGaAsFET单刀双掷开关。该装置具有插入损耗小、正极好等特点极低直流功耗的电压操作,低成本封装sc70-6(2.00x1.25mm)。UPG2179TB是日本RENESAS生产的砷化镓MMICLs波段领域开关(单刀双掷)。该装置的工作电压为2.5~5.3V。这个装置的工作范围从0.05到3.0GHz,低插入损耗,高隔离。但是目前已经停产,新产品不作主推。PE4259UltraCMOSRF开关的设计涵盖10MHz...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 4259 射频 开关 sx1278 sx1276 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-22 12:00:00
- Semtech低功耗LORA技术SX1276/SX1278无线收发器芯片对比分析
- 近年来,LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。基于LorawAN的网络能够提供安全的数据传输距离远的双向通信,并且用最少的网络基础设施覆盖城市区域。适用于密集度更高,局部区域,具有相对独立、信号更强、成本更低等特点。能在保证更远距离的通信传输的同时,最大限度的降低功耗,节约传输成本。那么今天,我们就来探讨一下LORA芯片中的两款:SX1276和SX1278。SX1276/78是Semtech公司推出的一款远距离、低功耗的无线收发器,是一款性能高的物联网无线收发器,具备特殊的LoRa...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Semtech 远距离 lora sx1276 sx1278 无线 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 14:02:00
- 远距离无线传输新方案ASR6505
- 众所皆知,LORA是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LorawAN,LinkWAN,MESH组网,自组网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa+wifi单通道网关的整合解决方案,同时发布适用于LoRa室内应用的LoRaD2D协议。为客户提供完善的端到云、硬件到软件协议的完整解决方案。广泛应用于智能家居、智慧商超、智能楼宇等。另外,ASR多技术融合...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA ASR sx1278 sx1276 远距离 无线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:59:00
- 关于LoRa常见问题的解答汇总
- 前面的文章中,小编有写过LORA技术低功耗广域网络,在大大小小的行业活动中,一直都是物联网的一个热门话题。LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915MHz等。后来有很多朋友私聊小编探讨了LoRa的相关问题,小编今天就统一把其中比较常见的问题给大家汇总出来,借着这个机会给各位解答下。问:LorawAN数据速率是多少?答:对于LoRa来说,LoRaWAN数据速率范围在0.3kbps到11kbps之间,欧洲地区GFSK数据速率是50kbps。在北美地区,由于FCC限制最小数据速率是0.9kbps。为使终端设备的电池寿命和总体网络容量最大化,LoRaWAN网络服务器通过自适应数据速率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LORA 无线 射频 sx1278 sx1276 ASR 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-21 13:54:00
- LORA射频开关CKRF2179与UPG2179,AS179,PE4259兼容,测试参考资料
- 运用范畴:智能家居,智能电表,智电气表数据传送。1.CKRF2179MM26方针客户:智能电表/智能家居/RFID2.CKRF2214MM26方针客户:智能电表/无线秒表/无线载波模块/电表集中器3.CKRF2214MM66方针客户:平板电脑/蓝牙/WIFI模块CKRF2214MM26与CKRF2214MM66的差异:MM66封装小,MM26封装大4.CKRF6163XS03方针商场:无线路由器/无线局域网/WIMAX特征操控电压:VC(H)=1.8至5.0V(3.0V典型值)VC(L)=-0.2至0.2V(0V典型值)低插入损耗:Lins1=0.30分贝(典型值)。@f=0.05至0.5千...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 射频开关 智能家居,LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-06-04 16:39:00
- LoRa扩频技术RF芯片-SX1276/1278
- 前言:sx1276为Semtech公司推出的具有新型LoRa扩频技术的RF芯片,具有功耗低、容量大、传输距离远、抗干扰能力强的优点,下面对SX1276的使用进行总结,主要是驱动层面上的整理和总结。基本工作参数移植之前,我们需要对芯片有一个整体的概念,对参数和工作模式要有一定的解,下面的表格为几款不同的RF模块的基本参数的比较。SI4432SI4463SX1276输出功率<=+20dbm(100mw)<=+20dbm(100mw)<=+20dbm(100mw)波特率<=256Kbps<=1Mbps<=300Kbps接收灵敏度<=-121dbm<=...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: SX1276,SX1278 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-11-08 10:32:00
返回